This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:DRV8321R门驱动电压级别问题

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657905/drv8323r-drv8323r-gate-drive-voltage-level-issue

部件号:DRV8321R

对于特殊应用,通常需要将电机停止在固定位置。 当电机与两相PWM处于同一位置时,在VM 24V时,两相低侧栅极驱动器电压水平超过20V是正常的。   为什么?

CH1 UGH (隔离器VGS)

CH2 UGL

CH3 VGH (隔离器VGS)

CH4 VGL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    当VM=24V时,UGL信号不应超过12V。

    这是EVM还是定制电路板?
    您是否在多个主板上看到过这种情况?
    如果是自定义的并且在多个板上看到,您能否提供示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    是自定义板,我没有EVM来验证它,
    如果Custom有,让我检查原理图和多个电路板。

    巴西
    詹姆斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    自定义板8件具有相同 的情况, 自定义  原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    如何连接BAT_GND和A_GND?
    引用的示波器捕获是什么(BAT_GND或A_GND)?
    是否有示波器捕获显示BAT_GND与A_GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    BAT_GND和A_GND与0欧姆电阻器连接。

    巴西
    詹姆斯