请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0963万 主题中讨论的其他部件: DRV1.0964万
大家好,
我们的客户在其应用程序中使用DRV1.0963万。 他对此设备有一些疑问。 希望获得您的帮助。
- 根据数据表的说明,DRV1.0963万的输出电流为500mA。 但表7 (第 14)显示 ILIMIT最高可达875mA。 DRV1.0963万的连续输出电流能否 高达875mA?
- 当ILIMIT [2:0]=4 (限流为500mA)时,短路电流保护值为1.8A。 我的问题是 ,当ILIMIT [2:0]=7 (限流为 875mA)时,短路电流保护的值是多少?
- 在我们的产品介绍页中,DRV1.0963万被描述为“5W,5V三相正弦无传感器电机驱动器”。 请您解释一下此结果/值5W的计算过程。
提前感谢您的帮助。
此致,
Ricardo Li