This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0963万:最大连续输出电流和峰值电流

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650245/drv10963-the-max-continuous-output-current-and-peak-current

部件号:DRV1.0963万
主题中讨论的其他部件: DRV1.0964万

大家好,

我们的客户在其应用程序中使用DRV1.0963万。 他对此设备有一些疑问。 希望获得您的帮助。

  1. 根据数据表的说明,DRV1.0963万的输出电流为500mA。 但表7 (第 14)显示 ILIMIT最高可达875mA。  DRV1.0963万的连续输出电流能否 高达875mA?  
  2.  当ILIMIT [2:0]=4 (限流为500mA)时,短路电流保护值为1.8A。 我的问题是 ,当ILIMIT [2:0]=7 (限流为 875mA)时,短路电流保护的值是多少?
  3. 在我们的产品介绍页中,DRV1.0963万被描述为“5W,5V三相正弦无传感器电机驱动器”。 请您解释一下此结果/值5W的计算过程。  

提前感谢您的帮助。

此致,

Ricardo Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ricardo,

    感谢您的帮助,请让我回答以下问题:

    1. 根据 数据表的说明,DRV1.0963万的输出电流为500mA。 但表7 (第 14)显示 ILIMIT最高可达875mA。  DRV1.0963万的连续输出电流能否 高达875mA?
      1.  我们将500mA表示为典型输出RMS电流值(也称为连续电流)。 如果您将输出电流(RMS)转换为输出电流(峰值),则得到大约707mA (峰值)。 500* sqrt(2)= 707mA。
      2. 这很重要,因为ILIMIT是指峰值电流。 由于我们并不一定将输出电流表征为电气特性,因此选择了875mA来在操作期间留出一定的裕度(以纳入我们设备其他电气特性的最小值和最大值)
    2.  当ILIMIT [2:0]=4 (限流为500mA)时,短路电流保护值为1.8A。 我的问题是 ,当ILIMIT [2:0]=7 (限流为 875mA)时,短路电流保护的值是多少?
      1. 短路电流为1.8A常量,独立于ILIMIT。 ILIMIT专门指将输出到电动机相位的电流。 我们的设备可防止从供应中产生1.8A的电流(无论是外部问题还是内部问题)
    3. 在我们的产品介绍页中, DRV1.0963万 被描述为“5W,5V三相正弦无传感器电机驱动器”。 请您解释一下此结果/值5W的计算过程。  
      1. 你要指出这一点,这是一个错误。 DRV1.0964万是DRV1.0963万的同步设备,可正确显示4W。 我们通过获取500mA (RMS)并转换为峰值(707mA),然后乘以5.5V (我们的最大电压范围)(大约3.9W (或4W))来获得此值。
      2. 感谢您指出错误,将在将来纠正此错误。

    希望这能有所帮助,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    感谢您的解释。  我现在明白了。

    此致,

    Ricardo