请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8803 主题中讨论的其他部件:DRV8806, DRV8860,
尊敬的TI:
查看电机驱动器时出现断开问题。
我们目前正在使用Zener + UFD进行如下测试。
1.断开连接问题波形
2.使用齐纳+ UFD
=>是否可以使用齐纳+ UFD? (目前齐纳二极管很热。 /齐纳零件号'1N5359B')
=>是否有产品可以实施断开连接功能? (DRV8806或DRV8860)