This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV8432:当电机驱动器从MCU接收PWM波形时,电机驱动器的故障引脚变低

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650007/compiler-drv8432-the-fault-pin-of-the-motor-driver-goes-low-when-the-motor-driver-receives-pwm-waveform-from-the-mcu

部件号:DRV8432

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在使用DRV8432驱动两个刷式直流电动机,并通过MCU进行PWM控制。 我将4个PWM (@12kHz频率和0 % / 50 % / 0 % / 50 % 占空比)放入DRV8432中。 然后,故障针脚变低。 根据数据表,如果故障引脚过低,则表示"发生过电流关闭或GVDD欠压保护"。 但是,电机驱动器的GVDD始终是12伏,并且电机驱动器没有任何负载,因此不会有过电流。  

在没有负载/电机的情况下,电机驱动器仍具有12kHz ,0 % / 50 % / 0 % / 50 % ,24V的输出。 在这种情况下,如果我连接了两个电机,驱动器的输出变为 12kHz ,50 % (电流)/ 50 % (电流)/ 50 % (电流)/ 50 % (电流),24V,电动机不工作。 这个问题让我发疯了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户519.8328万,

    在故障引脚断言之前,您能否提供OUT x和BST_x信号的示波器跟踪?