请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8880EVM 主题中讨论的其他部件: DRV8880
我购买了无移动驱动器DRV8880EVM
USB驱动程序已被良好识别。
但是固件安装不顺利。
我阅读了TI E2E论坛上的讨论,但没有找到“DRV8880 GUI安装问题”之类的解决方案。
Unzuip GUIComposer
我操作了1.0 v.setup-win_gui 2.0.3.exe,但我收到了以下消息:
尝试后:
但我找不到gcruntime-gcpuni-gv.exe 2.0.5-windows-installer.exe
请帮帮我。