This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880EVM:安装固件

Guru**** 2365510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8880EVM, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/650114/drv8880evm-install-firmware

部件号:DRV8880EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8880

我购买了无移动驱动器DRV8880EVM
USB驱动程序已被良好识别。

但是固件安装不顺利。
我阅读了TI E2E论坛上的讨论,但没有找到“DRV8880 GUI安装问题”之类的解决方案。

Unzuip GUIComposer
我操作了1.0 v.setup-win_gui 2.0.3.exe,但我收到了以下消息:

尝试后:

但我找不到gcruntime-gcpuni-gv.exe 2.0.5-windows-installer.exe

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    公司防火墙或防病毒软件可能存在问题。 您能否咨询IT部门以获得帮助?