请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8701 尊敬的所有人:或
我们的客户将使用DRV8701驱动刷式直流电机,我们如何评估最大Ichop电流。 它是否支持5-6A电流直流电机? 或者 它可以支持多少电流(MAX)? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:或
我们的客户将使用DRV8701驱动刷式直流电机,我们如何评估最大Ichop电流。 它是否支持5-6A电流直流电机? 或者 它可以支持多少电流(MAX)? 谢谢!
尊敬的Rick:
谢谢! 我有以下疑问,请帮忙解答。
1.我们是否可以在 SH1和SH2之间使用5欧姆电阻连接作为测试DRV8701的电机?
2.连接的是我们的电路,我们测试DRV8701P,INT1输入高,INT2输入低,但工作异常,nfault PIN输出 脉冲信号,SH2也有 脉冲信号。 e2e.ti.com/.../DRV8701_9F530674FE56_.pdf</s>53.0674万