This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:有关DRV8701驱动器功能的问题。

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/649280/drv8701-question-about-drv8701-drive-capability

部件号:DRV8701

尊敬的所有人:或

   我们的客户将使用DRV8701驱动刷式直流电机,我们如何评估最大Ichop电流。 它是否支持5-6A电流直流电机? 或者  它可以支持多少电流(MAX)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户383.0479万,

    您的最大Ichop电流是什么意思? 最大切碎电流由数据表中的VREF电压和Rsense值(9)设置。

    DRV8701可支持比5-6A高得多的电流,因为FET是外部的。 限制包括DRV8701的栅极驱动电流,FET的Qgd和切换频率。

    DRV8701EVM可用于评估5-6A电机。 其额定电流为15A连续电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的Rick:

        谢谢!  我有以下疑问,请帮忙解答。

        1.我们是否可以在   SH1和SH2之间使用5欧姆电阻连接作为测试DRV8701的电机?  

        2.连接的是我们的电路,我们测试DRV8701P,INT1输入高,INT2输入低,但工作异常,nfault PIN输出 脉冲信号,SH2也有 脉冲信号。 e2e.ti.com/.../DRV8701_9F530674FE56_.pdf</s>53.0674万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户383.0479万,

    5欧姆电阻器应工作。

    电路中应解决以下几个问题:
    1) DVDD应该有一个本地1uF电容器接地
    2)请删除R13进行初始实验

    纠正这些问题后,请重试实验。 如果仍观察到nFAULT脉冲,请使用表7确定故障原因。