This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV8832:DRV8832

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/649665/webench-tools-drv8832-drv8832

部件号:DRV8832

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,支持 团队:

     我对DRV8832有一些疑问,问题描述 如下:

     在测试某些 DRV8832驱动器能力变得较弱的产品中,电动机驱动器电压使用3.3 v电源。  在没有电机的情况下,输出波形仅约为1 V,正常芯片输出波形为3.3 v.  

    我想知道是什么原因导致驾驶能力减弱。 你能给我一些建议吗?

非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,读卖,

    您能否提供其他信息?
    有多少设备存在此弱点? 测试了多少次?
    如何测量输出波形?
    您是否可以提供输出电压的范围捕获(良好与不良)?
    您能否提供感应电阻器电压的范围捕获,以确定良好还是不良?
    输出是否连接了电容器? 如果是,有什么价值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    有100台测试设备,有8台弱点。
    输出波形客户没有给我,我尽快提供测试波形。
    输出未连接电容器。 我想知道是否必须连接电容器。 在与电容连接之前的设计中,和DRV8832没有出现弱点。 过去和现在的设计不同,这种设计没有与电容器连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,读卖,

    输出上不需要电容器。
    输出上的电容器可根据值产生过电流条件。
    此外,有些电机内部也有电容器。

    我们将等待测试波形。