请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8832 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好,支持 团队:
我对DRV8832有一些疑问,问题描述 如下:
在测试某些 DRV8832驱动器能力变得较弱的产品中,电动机驱动器电压使用3.3 v电源。 在没有电机的情况下,输出波形仅约为1 V,正常芯片输出波形为3.3 v.
我想知道是什么原因导致驾驶能力减弱。 你能给我一些建议吗?
非常感谢 。