请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305 我有一个Launchpad-2.8027万和一个Boost DRV8305。 我使用Miso,MOSI,SCK线和单独的CS GPIO添加了MCP2515。 如果我断开DRV8305,我可以访问MCP2515。 在处理器上的miso线路上放置一个示波器当MCP2515和DVR8305都已连接时,当MCP2515的CS低电平和DRV8305 CS高电平时,miso保持高电平。 当MCP CS高电平和DRV CS低电平时,DRV8305通信正常。
DRV8305在CS线被拉高后仍保持miso线高的原因是什么?
在此期间,启用了DRV,并且故障针脚未处于低位或脉冲。