This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:主控制器从控制输出保持在高位。

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/649830/drv8305-master-in-slave-out-being-held-high

部件号:DRV8305

我有一个Launchpad-2.8027万和一个Boost DRV8305。 我使用Miso,MOSI,SCK线和单独的CS GPIO添加了MCP2515。 如果我断开DRV8305,我可以访问MCP2515。 在处理器上的miso线路上放置一个示波器当MCP2515和DVR8305都已连接时,当MCP2515的CS低电平和DRV8305 CS高电平时,miso保持高电平。   当MCP CS高电平和DRV CS低电平时,DRV8305通信正常。

DRV8305在CS线被拉高后仍保持miso线高的原因是什么?

在此期间,启用了DRV,并且故障针脚未处于低位或脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Isaac,

    请提供SPI事务的范围捕获。