我正在尝试使用DRV104驱动一个小电磁阀并防止加热效应。 该阀为2W阀,我需要将其降至0.9W,电压为24VDC。 我的运行频率为25kHz,延迟时间为10ms。 我在输出中看到的是约10V的峰值电压截短。 频率和占空比正确,但峰值电压不正确。 我有一个旁通盖,在9和GND之间,8,9和10都短接在一起。 我的Cboot介于5和6之间。 我尝试过在输出端使用开路负载,阀门和一个10k电阻器,但它们都不起作用。 我目前正在使用一个小型原型板,仅用于测试。 有人对为什么夹紧输出电压有任何想法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试使用DRV104驱动一个小电磁阀并防止加热效应。 该阀为2W阀,我需要将其降至0.9W,电压为24VDC。 我的运行频率为25kHz,延迟时间为10ms。 我在输出中看到的是约10V的峰值电压截短。 频率和占空比正确,但峰值电压不正确。 我有一个旁通盖,在9和GND之间,8,9和10都短接在一起。 我的Cboot介于5和6之间。 我尝试过在输出端使用开路负载,阀门和一个10k电阻器,但它们都不起作用。 我目前正在使用一个小型原型板,仅用于测试。 有人对为什么夹紧输出电压有任何想法?
您好,Andrew,
此10V电压峰值是否与开路负载,值和10k电阻发生? 您是否能够测试第二台设备? (我们希望降低您的IC损坏的几率)
此外,运行这些测试时,状态标志的输出是什么? 检查以确保状态标记良好。 最后一个建议是在电磁阀上添加回扫二极管,以防止电感瞬变。 我们建议将 MBRS360T3或 SK34MS用于回扫二极管。 其它二极管可能会损坏部件或导致故障。
谢谢!
黄国章