This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:输出电压已夹紧

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/649552/drv104-output-voltage-clamped

部件号:DRV104

我正在尝试使用DRV104驱动一个小电磁阀并防止加热效应。  该阀为2W阀,我需要将其降至0.9W,电压为24VDC。  我的运行频率为25kHz,延迟时间为10ms。  我在输出中看到的是约10V的峰值电压截短。  频率和占空比正确,但峰值电压不正确。  我有一个旁通盖,在9和GND之间,8,9和10都短接在一起。  我的Cboot介于5和6之间。  我尝试过在输出端使用开路负载,阀门和一个10k电阻器,但它们都不起作用。  我目前正在使用一个小型原型板,仅用于测试。  有人对为什么夹紧输出电压有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,  

    此10V电压峰值是否与开路负载,值和10k电阻发生? 您是否能够测试第二台设备? (我们希望降低您的IC损坏的几率)

    此外,运行这些测试时,状态标志的输出是什么? 检查以确保状态标记良好。 最后一个建议是在电磁阀上添加回扫二极管,以防止电感瞬变。  我们建议将 MBRS360T3或 SK34MS用于回扫二极管。 其它二极管可能会损坏部件或导致故障。

    谢谢!

    黄国章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经组成了其中的三个。  一个工作正常。  一个给我8V脉冲而不是24,另一个给我稳定的输出电压。  无论我是否将其连接到具有回扫二极管,电阻器或开路负载的电磁阀,输出始终看起来相同。  在8V脉冲系统上,状态为低。  在稳定输出系统上,状态标志为高。  不知道要为该芯片获得3种不同的操作模式,这里会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我有点困惑。 您是否有三种不同的DRV104装置,它们的行为方式都不同? 当您指出"输出始终看起来相同"时,无论您将哪个负载连接到输出,所有三个设备上的输出是否都以相同的方式运行?

    我们是否还可以获得所有三种情况(电磁阀,回扫二极管,电阻器)的一些示波器镜头。 这将帮助我们更好地了解问题以及如何继续。

    谢谢!
    亚瑟