This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205EVM:查找评估模块的软件和文档

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205EVM, DRV3205-Q1, DRV8332-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/648139/drv3205evm-finding-software-and-documentation-for-the-evaluation-module

部件号:DRV3205EVM
主题中讨论的其他部件: DRV3205-Q1DRV8332-HT

可能涉及的人,

最近,我从德州仪器(TI)网站商店购买了DRV3205EVM模块。 但是,我在已到达的软件包中和联机中都找不到此模块的评估软件(库和GUI)。 在线提供的用户手册中包含的信息我觉得不太有用。

如果我可以获得Hercules Launchpad的示例代码(作为Code Composer Studio文件),以及任何库和GUI,以及DRV3205评估模块上的任何深入文档,是否可行? 这对于加速评估此驱动程序的发展将是非常有帮助的。

非常感谢您的帮助和关注,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jae:

    很抱歉回复延迟。 我们的专家已联系过,应在周一之前回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jae:

    DRV3205-Q1专为开发功能性安全汽车应用的客户而设计和设计。 如您所知,这些应用程序非常专业,具有高级保密协议和限制。 因此,此EVM的完整文档/GUI/firmware受TI NDA的限制。

    您是否能够分享有关您正在开发的应用程序的一些信息? 如果您能告诉我您正在寻找浇口螺丝刀的主要功能,我很乐意帮助您找到更适合您需求的零件。 您提到您已经购买了DRV3205 EVM,但是如果我们可以找到更合适的部件,我们可以换用该部件的EVM。

    谢谢!
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Garrett:

    我正在研究用于空间应用的可靠感应无刷电动机驱动器,它具有扩展的温度范围,保护系统等
    我已经研究过DRV8332-HT,但由于它没有评估模块,我最终购买了DRV3205。 如果你对其他部件有任何建议(因为我没有看到任何用于无刷电动机驱动器的空间额定部件)或对于DRV3205,如果你能尽快告诉我就好了。

    再次感谢您的参与,
    JAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jae:

    您是否考虑过您的应用程序的DRV8305NE? 它是一种通过0级认证的汽车设备(-40C至150C环境温度),因此其指定的工作范围实际上超过了DRV3205的工作范围。 我们没有专门针对0级版本的EVM,但为了进行评估,您可以使用1级版本,因为除过热关闭之外的功能应该相同。

    谢谢!
    Garrett