请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV3205EVM 主题中讨论的其他部件: DRV3205-Q1, DRV8332-HT
可能涉及的人,
最近,我从德州仪器(TI)网站商店购买了DRV3205EVM模块。 但是,我在已到达的软件包中和联机中都找不到此模块的评估软件(库和GUI)。 在线提供的用户手册中包含的信息我觉得不太有用。
如果我可以获得Hercules Launchpad的示例代码(作为Code Composer Studio文件),以及任何库和GUI,以及DRV3205评估模块上的任何深入文档,是否可行? 这对于加速评估此驱动程序的发展将是非常有帮助的。
非常感谢您的帮助和关注,