This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:死时行为

Guru**** 2445320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657488/drv8301-dead-time-behavior

部件号:DRV8301

您好,

我想知道在停机时间内,DRV8301上的MOSFET栅极驱动器输出处于什么状态。

在我记录的示波器图上,它似乎是一个漏极开路输出,请您确认一下吗?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexandre:

    我不确定您所说的漏极开路输出是什么意思。

    在死机时间内,高侧(GH_x)和低侧门(GL_x)输出均关闭。
    低侧输出连接到SL_x引脚以生成0V Vgs。
    高侧输出连接到SH_x引脚以生成0V Vgs。

    有关详细信息,请参阅功能块图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    感谢您的回答。

    我认为这是你在上面写的方式,但是当我试图理解示波器时,似乎VG信号在死机时间结束之前不会变为0伏。

    因此,在短时间内(吨和日出时约为100ns),高侧MOSFET和低侧MOSFET之间有一个直通式晶体管。

    请参阅附件中的示波图。

    通道1 (黄色)是高侧VG信号,通道2 (蓝色)是低侧VG信号。

    我的解释:当VG (高侧MOS)变低时,bootstrap电容器(100nF)放电时间过长(约500ns)。

    当VG (低侧MOS)变低时,我认为Rshunts上的滤波电容器(C64,C67,C70,1nF)过高,并造成长时间延迟,从而阻止电压快速下降。

    另外,我认为我总是遇到这个问题,但在我使用R144/145,R147/148和R154/155的10欧姆门电阻值之前(请参阅附件中的抽取原理图),因此射通持续时间非常低(大约10ns)。

    现在,由于EMC的原因,我需要更高的栅极电阻值,例如82欧姆,所以通过持续时间较长,MOSFET会变得更热。

    您认为我可以降低自举电容器和Rsunt滤波电容器的值吗?

    e2e.ti.com/.../Attached_5F00_TI.docx


    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Alexandre:

    您是否尝试过通过MCU调整DTC电阻器或增加停机时间?

    当增加栅极电阻时,驱动器可以在FET实际关闭之前将其解释为关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    是的,我已将DTC电阻器设置为150k,即停机时间= 500ns。 我通过piccolo增加价值测试了更多的死机时间。
    我做了一些实验来减少辐射,如果我把死时间设置在600ns之前,电磁噪音水平就会升高。
    因此,我认为50ns是我的设计的最佳停机时间。
    在我看来,问题是电压栅极要花太多时间才可从50V降至40V,才可关闭MOSFET。 为什么要500纳秒,太长了? 但是我尝试将自举电容器从100nF减少到47nF,没有变化!
    您是否对这种慢衰现象的原因有了另一个想法?
    谢谢你
    此致