请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8833 您好,
我们的客户对DRV8833的特性数据有疑问。
您是否具有DRV8833的Xisen跳闸电压(0至40°C)的特性数据/图表?
数据表仅显示Ta = 25°C时的VTRIP (Xisen跳闸电压)。
电流控制
VTRIP - Xisen跳闸电压,160mV (最小值),200mV (典型值),240mV (最大值)
请告诉我们VTRIP的变化情况,工作温度范围为0至+40°C。
提前感谢您的参与。
此致,
Takishin