请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1083-Q1 主题中讨论的其他部件: DRV1.0983万
我有一个DRV1083-Q1连接到由Raspberry PI控制器驱动的I2C总线。 我看到的奇怪行为是,所有读取都返回值0xFF00。 这对我来说意味着I2C没有真正的响应,我什么也没有得到。 设备不是睡眠模式设备,也不处于待机模式。 目的是在I2C控制下运行设备。 速度引脚上没有脉冲进入设备-它只是低-并且DIR引脚保持在低位置。 是否有任何外部条件会导致器件在I2C上不响应(如VCC或VCP太低或其他情况)。 有趣的是,设备正在确认其地址
感谢您的帮助!