This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1083-Q1:所有I2C读取返回0xFF00

Guru**** 2362820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647866/drv10983-q1-all-i2c-reads-return-0xff00

部件号:DRV1083-Q1
主题中讨论的其他部件: DRV1.0983万

我有一个DRV1083-Q1连接到由Raspberry PI控制器驱动的I2C总线。 我看到的奇怪行为是,所有读取都返回值0xFF00。 这对我来说意味着I2C没有真正的响应,我什么也没有得到。 设备不是睡眠模式设备,也不处于待机模式。 目的是在I2C控制下运行设备。 速度引脚上没有脉冲进入设备-它只是低-并且DIR引脚保持在低位置。 是否有任何外部条件会导致器件在I2C上不响应(如VCC或VCP太低或其他情况)。 有趣的是,设备正在确认其地址

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neil,

     DRV1083-Q1上的EEPROM设置具有一些读/写保护。 如果您没有考虑到这 一点,请参阅此帖子。

    另外,我要说的是,DRV1083-Q1是一个睡眠模式设备。 如果您有DRV1.0983万SQ设备,则这是备用设备。 请注意,如果设备处于睡眠模式,则I2C通信将不起作用。 只有速度引脚上的非零电压才能使设备脱离休眠状态(这将启用I2C通信)。   您可以在DRV1083-Q1数据表的睡眠或待机状态部分中找到更多信息

    请尝试这些方法,如果有帮助,请告诉我。

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 结果问题变得简单得多,我敢说愚蠢。 硬件设计人员将该部件从DRV1083-Q1降级到DRV1.0983万。 这些引脚兼容部件具有完全不同的I2C寄存器映射。 他没有意识到这一事实,也没有告诉我这一变化。 我在检查电路板时注意到开关。