请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 DRV1.0983万是一个很好的部件,但我需要控制24V@60A/相的无刷无传感器电机。 我想简单地在每个输出中添加一个H桥FET驱动器,并使用它来驱动一些大型FET。 其次, 如果回路能够进行再生制动,则会非常好(但不是强制性的)。 是否可以使该零件正常工作,或者是否有更好的解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV1.0983万是一个很好的部件,但我需要控制24V@60A/相的无刷无传感器电机。 我想简单地在每个输出中添加一个H桥FET驱动器,并使用它来驱动一些大型FET。 其次, 如果回路能够进行再生制动,则会非常好(但不是强制性的)。 是否可以使该零件正常工作,或者是否有更好的解决方案?