This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:电流增强输出

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657234/drv10983-current-boosted-output

部件号:DRV1.0983万

DRV1.0983万是一个很好的部件,但我需要控制24V@60A/相的无刷无传感器电机。  我想简单地在每个输出中添加一个H桥FET驱动器,并使用它来驱动一些大型FET。  其次, 如果回路能够进行再生制动,则会非常好(但不是强制性的)。  是否可以使该零件正常工作,或者是否有更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Charles:

    DRV1.0983万的集成FET只能执行3A (峰值)/相位,因此该器件似乎不适用于您的应用。

    我会通知可以为您的电位栅极驱动器解决方案说话的人,因为这可能属于DRV8x系列设备。

    最佳,
    -Cole