主题中讨论的其他部件: DRV8870, DRV8701, DRV8432
大家好,
我们在设计中使用DRV870部件并观察到一个问题,因此我决定在DRV8870EVM上执行相同的测试。 EVM也存在相同的问题。 让我尝试在下面解释一下,
1.将电机电压设置为16.8V
2.电机运行时耗电~2.4A。
3.我能感觉到电动机运转时温度逐渐升高。
4.几分钟后(不到5分钟),电动机开始波动(尝试关闭和打开),电流降至一半。 当发生这种波动时,我在Isen销上拍摄了示波器图像,将其附在此处供您参考。
5.然后我移除了EVM上的感应电阻器,并将Isen直接连接到接地。 但我还是观察到几分钟后电动机也会出现波动。 另外,我还看到了2.4 的电流到达2.6。
实际上,我想用这个零件来允许3A用于电动机。 您能尽快提供您的建议吗?
此致,
伊布拉姆