This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870EVM:最大允许电流问题

Guru**** 1206470 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870EVM, DRV8870, DRV8701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/648176/drv8870evm-issue-with-max-allowable-current

部件号:DRV8870EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8870DRV8701DRV8432

大家好,

我们在设计中使用DRV870部件并观察到一个问题,因此我决定在DRV8870EVM上执行相同的测试。 EVM也存在相同的问题。 让我尝试在下面解释一下,

1.将电机电压设置为16.8V

2.电机运行时耗电~2.4A。

3.我能感觉到电动机运转时温度逐渐升高。

4.几分钟后(不到5分钟),电动机开始波动(尝试关闭和打开),电流降至一半。 当发生这种波动时,我在Isen销上拍摄了示波器图像,将其附在此处供您参考。

5.然后我移除了EVM上的感应电阻器,并将Isen直接连接到接地。 但我还是观察到几分钟后电动机也会出现波动。 另外,我还看到了2.4 的电流到达2.6。

实际上,我想用这个零件来允许3A用于电动机。 您能尽快提供您的建议吗?

此致,

伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ibram:

    这似乎是一个热关机问题。图像显示无电流的时间几乎为90毫秒。 过热电路会导致此问题。

    如果您使用的是具有150mOhm电阻的DRV8870EVM,则电流似乎接近3.5A。 您可以通过放大Isen电压来确认这一点吗?

    使用电流探头捕获示波器也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    我正在尝试给你们提供可能的示波器图像,因为我既没有电流探头,也没有高端示波器。  

    下图是在EVM上安装了150mOhm的Isen引脚上拍摄的。

    下图是正常工作时拍摄的图像。 峰值最大值为440mV,最小值为340mV。

    下图显示电动机开始波动的时间。峰值最大值为550mV,最小值为32mV。 这种波动从1到2分钟开始。

    我还将电机直接连接到工作台电源(16.8V),它在运行时消耗3.3A。 我仍然想知道EVM为什么不支持这种3.3A电流。

    此致,

    伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ibram:

    直接连接到电源和连接到DRV8870之间存在差异。

    在室温下,使用DRV8870通常会增加700m欧姆的电阻(HS RDSon = 307m欧姆+ LS RDSon = 258 m欧姆+感应电阻器= 150m欧姆)。 这可以减少通过电机的电流。

    随着设备温度的升高,RDSon会进一步升高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    是的,我理解连接到台式电源和驱动器的区别。

    DRV8870的额定电流为3.6A,但当它允许2.5A电流时,将激活热保护。

    我们如何纠正这种情况?

    此致,
    伊布拉姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ibram:

    该器件的额定峰值电流为3.6A。 它不能无限期地维持目前的水平。 在某些时候,会出现过热问题。 请注意数据表的7.4 第2节。

    如果您需要一个能够持续提供3.6A的设备,则还有其他设备,如具有集成FET的DRV8432,或门驱动器,如DRV8701,它允许您选择FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    您能否确认此设备的当前承载能力? 我是指正常工作电流。

    此致,

    伊布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ibram:

    您指的是EVM还是您的主板?

    您能描述这些情况吗? 环境温度,电压,铜面积和厚度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    现在,请考虑EVM。 因为我观察到EVM和电路板中的行为相同。

    我正在室温70°F下测试此电压。电压为16.8伏。

    有关铜和厚度的信息,请参阅您的EVM设计。

    此致,
    伊布拉姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ibram:

    我昨晚进行了一次测试,发现2.1 Amp可以连续运行。 根据FET的RDSon,过热关闭电路变化以及散热垫和PCB之间的焊接覆盖范围,这会有所不同。

    我希望EVM上的最大持续电流为~2A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人失望的是,该设备能够连续允许~2A,数据表中未提及。 我根据数据表中提到的3.6A额定电流选择了此设备,似乎我必须重新开始选择过程。

    此致,
    伊布拉姆