This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:用于256微步进,2A峰值的步进电机控制解决方案

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881, DRV8881EEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/648515/drv8881-stepper-motor-control-solution-for-256-micro-stepping-2a-peak

部件号:DRV8881

我正在尝试为步进电机控制器的设计寻找解决方案,要求包括:2A峰值,高达256微步进,用于闭环控制的旋转编码器等  

(1)。 对于空间非常有限的安装,什么是好的解决方案?  可能是MSP430 + DRV8881?  

(2)。 为了进行开发,我需要购买哪些开发工具和EVM套件?  

感谢并感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ming,

    DRV8881EEVM可以提供一个起点。 DRV8881E通过提供两个参考电压并控制相位和启用信号,实现高水平的微步进。

    设备随附的固件是如何控制设备的示例。

    最后,您可能需要将板载MCU与DRV8881E分离,以便使用您自己的MCU板来控制DRV8881E。 原因是板载MCU无法访问未使用的GPIO进行扩展。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick。 是的,我正在设计自己的主板,以配备MCU和DRV8881E。 如何开发MCU软件,例如MSP430? 我是否需要购买/使用CCS (代码编写器工作室)和开发套件(如MSP430 Launchpad)?  那么我可以在自己的主板可用之前对启动板上的代码进行编程/调试/仿真吗?