请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8881 我正在尝试为步进电机控制器的设计寻找解决方案,要求包括:2A峰值,高达256微步进,用于闭环控制的旋转编码器等
(1)。 对于空间非常有限的安装,什么是好的解决方案? 可能是MSP430 + DRV8881?
(2)。 为了进行开发,我需要购买哪些开发工具和EVM套件?
感谢并感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试为步进电机控制器的设计寻找解决方案,要求包括:2A峰值,高达256微步进,用于闭环控制的旋转编码器等
(1)。 对于空间非常有限的安装,什么是好的解决方案? 可能是MSP430 + DRV8881?
(2)。 为了进行开发,我需要购买哪些开发工具和EVM套件?
感谢并感谢您的帮助!