This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:HALLPOL设置

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, DRV8308EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647352/drv8308-hallpol-setting

部件号:DRV8308

HALLPOL设置如何影响换向逻辑? DRV8308用户指南只说尝试不同的HALLPOL设置,直到电机持续旋转。

使用DRV8308EVM时,根据HALLPOL设置,我已经进行了间歇性操作。 有时,它会在设置为非反转时一致工作,但有时不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    HALLPOL只需反转霍尔信号,并根据反向信号更改预驱动输出。

    数据表的表3中提供了一个示例。 如果DIR = 1,HALLPOL = 0,U_H = L,V_H = L,W_H = L, 使用状态1。 如果HALLPOL =1,则使用状态4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    我在数据表表(版本B,2017年11月)的表3中看不到有关HALLPOL的任何信息。您可以发送屏幕截图吗?

    谢谢!
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    表3没有提到HALLPOL。 我试图将此表用作预期结果的示例。

    霍尔输入= LLH (STATE1)的反向值为HHL (状态4)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,我明白了。 这毫无意义。 但是,没有意义的是,为什么它与设置为反转的HALLPOL一致工作,而当设置为不反转时不一致。 根据您所描述的内容,它实际上与DIR输入没有什么不同。 这是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    这是有区别的。 STATE1和State4的输出不同。 您是否有电机规格? IF应提供有关如何根据霍尔输入驱动相位的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    首先,我使用120°换向,因此我认为我们应该看看表2。 我的意思是,DIR=1和DIR=0有直接反转的霍尔传感器极性。 我确实看到状态1和状态4不同。

    我使用的是Faulhaber 162.8024万B电机,我在下面附上了换向。 换向与数据表中的图7相同。 我认为,在查看这些数据后,我对HALLPOL=1为什么一致工作,而HALLPOL=0为什么不工作的结论是由于霍尔传感器波形的正(非活动)部分的变化所致。 这是否准确?

    谢谢!

    Jim

    e2e.ti.com/.../Digital-Hall-Sensor-Signals-1628-2444-3056-3564-4490.pdf</s>2444 305635644490.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    您回答正确。 我们应该看看表2。

    请参阅博客:
    e2e.ti.com/.../generate-your-own-commutation-table-trapezoidal-control-3-phase-bldc-motors-using-hall-sensors
    e2e.ti.com/.../generate-your-own-commutation-table-part-2

    我希望这有助于解释为什么霍尔输入和相位信号必须正确,电机才能正常工作。 当霍尔信号反转时,似乎存在电机定子磁场和转子通量不会产生90度的点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    这些博客文章极大地帮助我理解。 他们还帮助确认了我怀疑的霍尔传感器信号,DIR输入和换向表的反转情况。 霍尔传感器信号的反转(理论上)与在DIR=1和DIR=0之间切换没有区别。 我怀疑我看到了HALLPOL=0和HALLPOL=1之间的区别,其中HALLPOL=1的工作一致,因为霍尔传感器输出是开路集电极,所以当逻辑基于反向霍尔信号时,边缘时间会更短。

    此外,表2中的信息和图8中的信息令人困惑,因为状态编号与图8中的信号级别不一致。 图8很可能可以更改,现在被称为状态1的内容被标记为状态6 (而状态2更改为状态5等)。 表中当前列出的信息如下所示:DIR=0霍尔传感器电平为DIL=1的反向电平,根据旋转方向和所需的换向顺序,这完全有意义。

    Jim