请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8308 HALLPOL设置如何影响换向逻辑? DRV8308用户指南只说尝试不同的HALLPOL设置,直到电机持续旋转。
使用DRV8308EVM时,根据HALLPOL设置,我已经进行了间歇性操作。 有时,它会在设置为非反转时一致工作,但有时不会。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HALLPOL设置如何影响换向逻辑? DRV8308用户指南只说尝试不同的HALLPOL设置,直到电机持续旋转。
使用DRV8308EVM时,根据HALLPOL设置,我已经进行了间歇性操作。 有时,它会在设置为非反转时一致工作,但有时不会。
您好,Rick:
首先,我使用120°换向,因此我认为我们应该看看表2。 我的意思是,DIR=1和DIR=0有直接反转的霍尔传感器极性。 我确实看到状态1和状态4不同。
我使用的是Faulhaber 162.8024万B电机,我在下面附上了换向。 换向与数据表中的图7相同。 我认为,在查看这些数据后,我对HALLPOL=1为什么一致工作,而HALLPOL=0为什么不工作的结论是由于霍尔传感器波形的正(非活动)部分的变化所致。 这是否准确?
谢谢!
Jim
e2e.ti.com/.../Digital-Hall-Sensor-Signals-1628-2444-3056-3564-4490.pdf</s>2444 305635644490.