This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:通信协议

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/657199/drv8860-communication-protocol

部件号:DRV8860
主题中讨论的其他部件: CC3200

我希望决定如何将DRV8860连接到我的MCU (注意,我使用的是TI CC3200)。  我知道串行通信不是SPI,但看起来很相似。  我想知道我是否应该计划对该协议(任何GPIO引脚)进行位惊叹,或者我是否可以使用MCU上SPI端口的任何功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    由于数据表的8.5 .1.3 节中介绍了特殊命令,因此建议规划位冲击。 注意:必须在序列的中间切换锁扣信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理解,谢谢Rick。