This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0975万EVM:电机速度数字输入和读回

Guru**** 2368810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/655985/drv10975evm-motor-speed-digital-input-and-read-back

部件号:DRV1.0975万EVM
主题中讨论的其他部件:DRV1.0975万

您好,

我在使用DRV1.0975万 EVM GUI时遇到报告的速度问题。 以下是我的电机参数:

额定电压:9V
额定电流:1.06A;失速电流:3.06A
无负载转速;3720转/分;标称转速:2060转/分
相位电阻:2.87 欧姆
相位电感:1.61mH
KT:56.3RPM/V = 35.8mV/Hz
极对数:4

我的第一个问题是,从Hz到RPM的自动转换似乎已经关闭了。 例如,我已将速度控制寄存器设置为100。 当我轮询电机速度寄存器时,它返回为62.4Hz,根据GUI,它等于7164.18RPM。 RPM甚至不接近实际速度(936使用的转换系数为15)。 GUI使用什么进行此转换?

我的第二个问题是关于所报告的电机转速和实际转速。 我正在使用另一个已知良好的电动机控制器比较实际转速,报告的转速为~150转/分。 例如,从Hz到RPM的转换系数应为15,但在抽水时,它会降至14.12。 我通过将流速与备选电机控制器进行比较来验证这一点。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您提供大量背景信息。 让我在下面回答您的问题:

    对于您的第一个问题,GUI实际上没有从以Hz为单位的电频率自动转换为RPM。 显示屏选项卡顶部有一个框,要求用户输入极数(在您的情况下,为8,因为4极对)。

    转换的公式为:
    rpm=60*Hz/(#polepairs)

    您的第二个问题有点复杂。 首先,不可否认的是,GUI上的RPM读取存在一些延迟,它给出了常规RPM。 更准确地跟踪它的方法是FG或监测电流波形。

    对于速度下降,下降是因为存在水会增加电动机驱动的负载。 这就像是在风扇叶片和不风扇叶片的情况下比较风扇的速度。

    本质上,存在的SPEED命令将转化为一定的电流。 负载决定了将电流转换为运动的容易程度。 相同电流下的更高负载意味着较低的速度,这与我之前的RPM转换差不多。

    这是预料之中的行为。 设计师通常会认为速度“足够好”,或者需要某种形式的速度调节反馈(例如 PI Loop by Monitor (PI循环) FG生成的频率)。

    希望此帮助,
    -Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    非常感谢您的帮助。 哇,我不敢相信我没有意识到Pole文本框是可编辑的。 糟糕。 我已更新极数,GUI计算的RPM现在正确。 但是,使用您提供的方程式(我之前使用的方程式),我得到的RPM输出与显示的不同。  (60×177.1)/4 = 2656.5转/分。 2577.32RPM实际上是正确的,根据我的流速测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Rob,

    我很高兴听到您可以将GUI与您的实际流速进行交互参考。

    至于计算的RPM和马达速度之间的去皱(以Hz为单位),在计算RPM和读取马达速度命令之间存在一些滞后(马达速度1和马达速度2的寄存器)。 由于我们预计电机转速会有一些变化(6Hz是正常的,尤其是在泵应用中),因此在下一次转速计算之前,它可能读取了一些值,计算的转速,然后用一些新值更新了电机转速。

    如前所述,如果GUI中的伪实时计算不充分,则监控FG引脚将提供更准确的频率。

    谢谢!
    -Cole