主题中讨论的其他部件: DRV2667
尊敬的各位
我们有一个DRV2667EVM-CT器件。 我们正在尝试使用I2C来控制DRV2667EVM-CT。
是否可以在不使用MSP430的情况下使用I2C来控制DRV2667?
由于我们希望在Android或Linux中使用它,我们 更喜欢使用具有C/C++或Java代码的I2C
使用 触摸按钮控制DRV2667EVM-CT。 我们是否可以这样做?
我在以下网站找到了DRV2667的设备树和Linux驱动程序: http://www.ti.com/tool/drv2667sw-linux
我已经在我的内核中构建了驱动程序并添加了设备树,但我不想演示。 是否有演示代码?
谢谢。
此致,
Peter Cheng