This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:如何使用I2C控制?

Guru**** 2362230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667EVM-CT, DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647430/drv2667evm-ct-how-to-use-i2c-to-controll

部件号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他部件: DRV2667

尊敬的各位

我们有一个DRV2667EVM-CT器件。 我们正在尝试使用I2C来控制DRV2667EVM-CT。

是否可以在不使用MSP430的情况下使用I2C来控制DRV2667?

由于我们希望在Android或Linux中使用它,我们 更喜欢使用具有C/C++或Java代码的I2C

使用 触摸按钮控制DRV2667EVM-CT。 我们是否可以这样做?

我在以下网站找到了DRV2667的设备树和Linux驱动程序: http://www.ti.com/tool/drv2667sw-linux

我已经在我的内核中构建了驱动程序并添加了设备树,但我不想演示。 是否有演示代码?

谢谢。

此致,

Peter Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,  

    感谢您对我们产品的关注。 通过I2C编写命令,您可以在没有MSP430的情况下控制DRV2667。  要从外部进行控制,请将外部控制器连接到主板顶部的I2C接头;确保从外部源连接SDA,SCL和GND。 如果DRV2667EVM-CT通电,DRV2667将准备好接受I2C事务。

    DRV2667EVM-CT固件在 此处 的“software”(软件)下提供。 这些文件中有几个将很有帮助,但特别要看看包含发送触觉波形的函数的“Haptics.c”。