请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8840 您好,
我对使用DRV8840有疑问。
我 计划 使用TI的电机驱动器DRV8840,并且正在对其进行调试,因为在某些机器上驱动直流电机时电机停止存在问题。
我的主板上的DRV8840 nFAULT引脚 作为 浮动状态连接。
当我将上拉电阻连接到nFAULT引脚以检查故障引脚的状态(漏极开路输出)时,它不会重现电动机停止的症状。
因此,我 请您检查nFAULT引脚是否应保持浮动。
谢谢!
TS