This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:有关nFAULT引脚的问题

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/647395/drv8840-question-about-nfault-pin

部件号:DRV8840

您好,

我对使用DRV8840有疑问。

我 计划 使用TI的电机驱动器DRV8840,并且正在对其进行调试,因为在某些机器上驱动直流电机时电机停止存在问题。

我的主板上的DRV8840 nFAULT引脚 作为 浮动状态连接。

当我将上拉电阻连接到nFAULT引脚以检查故障引脚的状态(漏极开路输出)时,它不会重现电动机停止的症状。

因此,我 请您检查nFAULT引脚是否应保持浮动。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    固件是否监控nFAULT针脚,以及在nFAULT针脚过低时采取措施。 MCU是否有内部上拉? 针脚上是否有噪音?

    nFAULT引脚是一个开路的引脚,表示设备有问题。 保持其浮动不会影响设备操作。

    建议连接和监控nFAULT引脚。 如果未监控nFAULT,则输出可能会被禁用,系统将不会意识到这一点。