This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:如何设置寄存器以使DRV8350生成30kHz PWM信号?

Guru**** 2362230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/646764/drv8305-how-to-set-register-to-make-drv8350-generate-a-30khz-pwm-signal

部件号:DRV8305
主题中讨论的其他部件:DRV8350

大家好,

客户使用DRV8350驱动BLDC电路,MCU使用 STM32F103。

现在,他们遇到了这样一个问题: GHZ和GLX的上升边缘时间太长,无法生成30kHz PWM信号。

如何设置DRV8350寄存器以减少上升边缘时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Maksim,

    使用的寄存器设置是什么,特别是寄存器HS和LS门驾驶员控制?
    使用什么FET?
    GHZ和GLX之间是否有任何组件? 如果是,您能否提供该部分的示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    MOSFET使用半开式 NTLUS4C12N。

    原理图是跟进。 谢谢你。