This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:用于组合使用的沉浸式许可证(DRV2605L-Q1和DRV2700)

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1, DRV2700, DRV2605, DRV2605L, DRV2625, DRV8601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656639/drv2605l-q1-immersion-license-for-combination-usage-drv2605l-q1-and-drv2700

部件号:DRV2605L-Q1
主题中讨论的其他部件: DRV2700DRV2605DRV2605LDRV2625DRV8601

[ DRV2605L-Q1 ] 用于组合使用的浸入式许可(DRV2605L-Q1和DRV2700)

您好,

您的应用手册(SLOA255)建议将DRV2605L-Q1与DRV2700一起使用。
在这种情况下,浸入式许可适用于DRV2605L-Q1,而对于DRV2700则不需要。
正确吗?


根据我的理解,对于具有模式生成器和/或任何用于触觉模式生成的功能块的设备,与Immerion的讨论是必要的。
另一方面,设备仅具有驱动电路(无模式生成相关功能),无需许可证。

提前感谢您的支持。
此致,



<其他参考帖子,发布前>:

DRV2605L-Q1:TS2200库详细信息
e2e.ti.com/.../61.1407万

DRV2605:DRV2605 Haptics Driver TouchSenseRegisteredIP2200
e2e.ti.com/.../58.559万

DRV2605:关于实际使用的许可证范围
e2e.ti.com/.../60.8433万

DRV2605L:TI Lisense with Immersion的覆盖范围
e2e.ti.com/.../63.3038万

DRV2605L,DRV2625,DRV8601 -浸入式许可
e2e.ti.com/.../51.6906万

DRV2605:Haptices DRV2605许可范围
e2e.ti.com/.../58.1666万

沉浸式许可证
e2e.ti.com/.../32.9858万


数据表中的语句。

11.1 1法律声明

为了帮助TI的DRV2605L-Q1产品的购买者和用户,TI已代表您向支付版权费
Immersion Corporation确保您有权使用嵌入式(或)特定Immersion Corporation软件
专门设计用于嵌入)在TI的DRV2605L-Q1产品中,仅作为TI的DRV2605LQ1产品的一部分,受TI与Immersion Corporation的许可条款,条件和限制的约束。 主题
根据TI与Immersion Corporation的许可的条款,条件和限制,您不得(1)使用或
分发TI DRV2605L-Q1产品中包含的任何Immersion Corporation软件(除非已包含)
在TI的DRV2605L-Q1产品中,符合TI为发布的适用规范和数据表
DRV2605L-Q1产品,(2)修改任何Immerion软件,(3)更改或删除任何Immerion专有软件
通知,(4)反向工程或反汇编任何浸入式软件,或尝试发现
任何Immerion软件的内部工作或设计,或(5)作为独立软件分发Immerion软件
基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Kenichiro,

    DRV2700只是在这种情况下放大信号,并不像您所描述的那样涉及到模式生成。 DRV2700可用于许多需要放大的应用,并且与浸入或浸入波形无关。 DRV2605L上的许可根据您提供的DRV2605L数据表中的法律声明,涵盖Immersion嵌入式波形的使用。 如果您需要其他法律指导,请咨询您的律师,因为TI无法为您提供该指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micar:

    感谢您的回复! 很好地知道你和我的理解大致相同。

    实际上,这不是我想要参与的讨论,而是让我的客户和沉浸式客户直接讨论。

    谢谢!