This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:How to use blaking external LRA on DRV2625-CT EVM.(如何在DRV2625-CT EVM上使用外部LRA剥线。

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/655513/drv2625evm-ct-how-to-use-blaking-external-lra-on-drv2625-ct-evm

部件号:DRV2625EVM-CT
主题中讨论的其他部件:DRV2625

您好,支持团队,

客户想要在Haptics控制台上为外部LRA和DRV2625-CT消泡模式。 它们连接外部LRA并尝试使用Haptics控制台,与板载LRA相同,但是HCC无法工作。 您能告诉我如何使用外部LRA的峰值模式吗?

单击Auto_BRK_OL,但是 波形不会改变。  

谢谢!

池田浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Koji-san,  

    如果客户使用车载LRA或外部LRA,则两者不会有任何区别,输出波形将相同。 如果它们使用外部LRA,请确保已卸下跳线J8和J9。  

    他们使用的是什么波形?  

    我建议使用中的波形序列播放波形"24 Sharp Tick 1 - 100 % (24个尖锐勾号1 -快速勾号)",但选择哪一个波形无关紧要。 确保将LRA设置为开环,并选择了Auto_BRK_OL。 在默认状态下,不选择Auto_BRK_OL。 执行器需要校准,以使用自动断路来实现开环。  

    如果您提供有关HCC不能为他们工作的更多详细信息,将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Micah-san:

    非常感谢您的支持。

    让我更新一下。 他们可以使用Haptics控制台控制外部LRA,但是他们无法评估是否存在错误。 您能告诉我如何评估标桩吗?

    他们的程序是:

    *连接外部LRA并拔下跳线

    *以下GUI设置,然后单击Auto_BRK_OL On/Off。 但是波形没有变化。

    谢谢!

    池田浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-san,

    他们是否使用Out+和Out-上的示波器测量输出?

    要求他们首先校准LRA。 这可在工作模式下拉列表中的"自动校准"选项中完成。 他们使用哪种波形来测试此情况? 如果他们使用实时播放模式,他们将不会注意到差异。

    另外,尝试使用板载制动器(通过安装跳线J8和J9)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micab-san,

    非常感谢您的支持。 我将尝试向客户确认自动校准。

    他们可以正确评估船上的上帝军。 他们希望使用正弦波进行评估,大约为250kHz +/- 3V,并达到峰值。

    当他们使用外部上帝军时,您是否有任何指导? 应用说明有助于理解。

    谢谢!

    池田浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-san,

    它们是如何产生信号的? 对于任何有关触觉控制台操作的问题, 用户指南 是一个很好的开始。  

    与外部上帝军的唯一区别是,产出被传递给外部上帝军,而不是船上的上帝军。 因此,当使用外部LRA时:

    1.卸下跳线J8和J9,这会断开板载执行器与DRV2625的连接。

    2.将执行器的正极和负极导线连接到绿色输出端子块,同时注意极性。

    3.拧紧接线盒以固定执行器导线。 连接外部执行器时,请使用绿色接线盒。 输出+和输出-测试点具有低通滤波器,应仅用于示波器和工作台测量。