主题中讨论的其他部件:DRV2625
您好,支持团队,
客户想要在Haptics控制台上为外部LRA和DRV2625-CT消泡模式。 它们连接外部LRA并尝试使用Haptics控制台,与板载LRA相同,但是HCC无法工作。 您能告诉我如何使用外部LRA的峰值模式吗?
单击Auto_BRK_OL,但是 波形不会改变。
谢谢!
池田浩二
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,支持团队,
客户想要在Haptics控制台上为外部LRA和DRV2625-CT消泡模式。 它们连接外部LRA并尝试使用Haptics控制台,与板载LRA相同,但是HCC无法工作。 您能告诉我如何使用外部LRA的峰值模式吗?
单击Auto_BRK_OL,但是 波形不会改变。
谢谢!
池田浩二
你好Koji-san,
如果客户使用车载LRA或外部LRA,则两者不会有任何区别,输出波形将相同。 如果它们使用外部LRA,请确保已卸下跳线J8和J9。
他们使用的是什么波形?
我建议使用中的波形序列播放波形"24 Sharp Tick 1 - 100 % (24个尖锐勾号1 -快速勾号)",但选择哪一个波形无关紧要。 确保将LRA设置为开环,并选择了Auto_BRK_OL。 在默认状态下,不选择Auto_BRK_OL。 执行器需要校准,以使用自动断路来实现开环。
如果您提供有关HCC不能为他们工作的更多详细信息,将会很有帮助。
Koji-san,
它们是如何产生信号的? 对于任何有关触觉控制台操作的问题, 用户指南 是一个很好的开始。
与外部上帝军的唯一区别是,产出被传递给外部上帝军,而不是船上的上帝军。 因此,当使用外部LRA时:
1.卸下跳线J8和J9,这会断开板载执行器与DRV2625的连接。
2.将执行器的正极和负极导线连接到绿色输出端子块,同时注意极性。
3.拧紧接线盒以固定执行器导线。 连接外部执行器时,请使用绿色接线盒。 输出+和输出-测试点具有低通滤波器,应仅用于示波器和工作台测量。