This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以最大速度驱动电机

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/646975/to-drive-the-motor-at-maximum-speed

您好,

我指的是下面的博客

https://e2e.ti.com/blogs_/b/motordrivecontrol/archive/2013/12/20/generate-your-own-commutation-table-part-2

我按以下顺序驾驶,我想将电机(BLDC电机)驱动至最大速度

HA  HB HC

1     1     0             (A+,Boff,C-)

0     1     0            (Aoff,B+,C-)

0     1     1 1           (A,B+,关闭)

0     0    1           (A-,Boff,C+)

1     0    1           (Aoff,B-,C+)

通过此顺序,我能够将电机驱动到2500 rpm左右。 是否仍可以使用任何其他换向来提高速度? 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vihaan,

    电机规格是什么?
    您是否使用任何类型的预付款进行折算?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 很抱歉,我没有确切的电机规格。 但目前,无论我使用的是什么换向,我在上面的问题中已经指明,我都能够将电机驱动到2500 rpm左右。 但我的团队告诉我,通过使用一些相位提前技术,它能够达到4000转/分甚至6000转/分,但我不确定如何实现。 它是BLDC电机,后EMF为梯形。 您能建议我采取什么方法吗? 请帮助。 如果确实需要任何信息,请告诉我我会得到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需补充有关源代码实施的内容。 我正在对脚H1 L1 H2 L2 H3 L3进行I/O控制。 我不是用20kHz的频率设置来设置负荷。 它是否会限制电动机的速度? 请提供建议。