请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
我指的是下面的博客
我按以下顺序驾驶,我想将电机(BLDC电机)驱动至最大速度
HA HB HC
1 1 0 (A+,Boff,C-)
0 1 0 (Aoff,B+,C-)
0 1 1 1 (A,B+,关闭)
0 0 1 (A-,Boff,C+)
1 0 1 (Aoff,B-,C+)
通过此顺序,我能够将电机驱动到2500 rpm左右。 是否仍可以使用任何其他换向来提高速度? 请帮助。