This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313EVM:关于修订版的问题

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313EVM, DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656775/drv8313evm-question-about-revision

部件号:DRV8313EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8313

我们正在考虑为 DRV8313电机驱动器购买DRV8313EVM评估板。  在调查期间,我注意 此海报发现USB/PC连接存在问题。  在随后的讨论中,一些TI代表提到,将采用版本"C"来纠正此问题。  但是,查看DRVM8313EVM上的资源,所有文档仍适用于版本"B"。  除了规定为rev "D"的软件之外,该软件可能只是软件版本。

这可能不会排除我们购买评估板,因为有可用的手动修复,但该评估板是否已更新为版本"C"?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我没有正确添加链接。 以下是相关论坛帖子:

    e2e.ti.com/.../37.521万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    似乎EVM尚未更新到版本"C"。 感谢您指出这一点。

    仅供参考--由于这一原因,我们报告的问题很少。 您可能不需要添加焊接桥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!