请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8313EVM 主题中讨论的其他部件: DRV8313
我们正在考虑为 DRV8313电机驱动器购买DRV8313EVM评估板。 在调查期间,我注意 到 此海报发现USB/PC连接存在问题。 在随后的讨论中,一些TI代表提到,将采用版本"C"来纠正此问题。 但是,查看DRVM8313EVM上的资源,所有文档仍适用于版本"B"。 除了规定为rev "D"的软件之外,该软件可能只是软件版本。
这可能不会排除我们购买评估板,因为有可用的手动修复,但该评估板是否已更新为版本"C"?
谢谢!