This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2605 ERM模式

Guru**** 2374640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656207/drv2605-drv2605-erm-mode

部件号:DRV2605

您好,TI:

产品使用DRV2605,使用ERM模式驱动转子电动机。(电动机规格: 额定电压2.7V, 最大电压3.2V)

测试:

 1.寄存器0x16设置为0x6c (额定电压2.3V), 寄存器0x17设置为0x75 (最大电压2.5V),波形如下所示:

交流信号 正 电压2.8V, 负 电压1.7V。

占空比:19.6 /(19.6 + 29.4)= 40 %

PWM: 20.4kHz

2. 寄存器0x16设置为0x7E (额定电压2.7V), 寄存器0x17设置为0x96 (最大电压3.2V),波形如下:

交流信号 正 电压为1.3V, 负 电压为3.0V。

占空比:35.2 /(35.2 + 12.8)= 73.3 %

PWM: 20.8kHz

问题:

通过测试, 该现象似乎异常。  什么是正常现象? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hardy:

    您的问题是关于正/负电压根据占空比变化的问题? 这是正常的,如果您想在不进行此更改的情况下进行测量,您可以在示波器中选择直流耦合。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    非常感谢您的回复。

     DRV2605能否设置占空比? 我希望它保持不变。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈迪

    我想我不完全理解您的问题。
    信号形状(占空比等)取决于您正在使用的波形。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器