This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:驱动器预驱动器故障(XPDF)条件

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/655432/drv8711-predriver-fault-xpdf-condtion

部件号:DRV8711

大家好

如果我们询问DRV8711,您会介意吗?
我们要确认驱动器前故障(XPDF)索引器模式和PWM模式。

<PWM模式>
在PWM模式下,如果在栅极驱动输出上检测到过大电流(这表示输出FET或PCB出现故障/短路),
->在XOUT1 (或XOUT2)和GND之间发生短路,我们认为可以确认。

<索引器模式>
数据表显示"在分度器模式下,两个H桥均被禁用,状态寄存器中的xpdf位已设置,FAULTn引脚驱动为低电平。"
作为发生的条件,它是否与PWM模式相同? XOUT1 (或XOUT2)和GND???之间短路

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    前置驱动器故障(xpdf)指示FET门上出现故障。 前置驱动器故障可能无法捕获xOUT1/xOUT2和GND之间的短路。
    OCP故障(xOCP)指示FET的排放源和源之间出现故障。 OCP故障应捕获xOUT1/xOUT2和GND之间的短路。

    这些故障在PWM和分度器模式下均可检测到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick San

    感谢您的回复。
    前置驱动器故障(xpdf)指示FET门上出现故障。 前置驱动器故障可能无法捕获xOUT1/xOUT2和GND之间的短路。
    OCP故障(xOCP)指示FET的排放源和源之间出现故障。 OCP故障应捕获xOUT1/xOUT2和GND之间的短路。
    ->好的,我们明白 了你的意思。
      否则,您能否告诉我们具体发生驱动器前故障(xpdf)的方法?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsumoto-san,

    预驱动器故障监测DRV8711的x1LS/x2LS/x1HS/x2HS输出是否正常工作。 如果检测到不正确的操作,则会激活PDF故障。

    可检测到的驱动器前故障示例包括:门到源短路,门到漏极短路,针脚对相邻针脚短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick San

    感谢您的回复!
    我们将根据您的建议进行检查。

    此致,

    松本博塔