大家好
如果我们询问DRV8711,您会介意吗?
我们要确认驱动器前故障(XPDF)索引器模式和PWM模式。
<PWM模式>
在PWM模式下,如果在栅极驱动输出上检测到过大电流(这表示输出FET或PCB出现故障/短路),
->在XOUT1 (或XOUT2)和GND之间发生短路,我们认为可以确认。
<索引器模式>
数据表显示"在分度器模式下,两个H桥均被禁用,状态寄存器中的xpdf位已设置,FAULTn引脚驱动为低电平。"
作为发生的条件,它是否与PWM模式相同? XOUT1 (或XOUT2)和GND???之间短路
此致,
松本博塔