请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305大家好,
我可以使用一些帮助来为我们正在处理的新项目选择一些组件。 我一直在使用NDA,所以不能分享太多信息,但我们需要控制的是一款大约150瓦的12V汽车无感应式BLDC电机。 最大转速约为3000转/分。
我以前没有在BLDC电机控制中使用过TI,所以我有点迷失在这里。 我已经四处看看,看到有几种方法可以实现这一目标,但我当然正在寻找最经济的解决办法。 考虑 MCU F2.8027万 Launchpad + BOOSTXL-DRV8305EVM入门,但不确定这是否是最智能的方式。
有人能帮我走吗?
谢谢!
一月