This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 150W 12V汽车无传感器BLDC电机组件选择帮助

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/656140/150w-12v-automotive-sensorless-bldc-motor-component-selection-help

主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8305EVMDRV8305

大家好,

我可以使用一些帮助来为我们正在处理的新项目选择一些组件。 我一直在使用NDA,所以不能分享太多信息,但我们需要控制的是一款大约150瓦的12V汽车无感应式BLDC电机。 最大转速约为3000转/分。

我以前没有在BLDC电机控制中使用过TI,所以我有点迷失在这里。 我已经四处看看,看到有几种方法可以实现这一目标,但我当然正在寻找最经济的解决办法。  考虑 MCU F2.8027万 Launchpad + BOOSTXL-DRV8305EVM入门,但不确定这是否是最智能的方式。

有人能帮我走吗?

谢谢!

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    BOOSTXL-DRV8305EVM + Launchpad是良好的起点。 还有一个www.ti.com/.../DRV8305-Q1EVM, 它在EVM上提供了器件的汽车版本。

    在这两种情况下,您都可以连接不同的MCU。 在某些情况下,您可以更改FET,使其占用相同的空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Rick,

    感谢您的快速回复! 熟悉另一家芯片制造商的产品,现在转用TI来执行此项目是一件令人生畏的事情。 我将订购主板,并且在阅读数据表后,我假设DRV8305的汽车版本几乎相同,用于CPU和电机。 我需要汽车版,因为这是一个要求,但首先会看看我们是否可以让常规版本的产品旋转。 一旦我们有了看起来不错的基本设置和代码,电机就能满足我们的需求,我将切换到所有汽车级组件,并在确认其按计划工作后从那里进行电路板设计。

    现在下载软件和说明/操作方法等很可能会再次出现更多问题和更新。

    巴西,

    一月