This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:电流限制功能

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/655867/drv10983-current-limit-function

部件号:DRV1.0983万
主题中讨论的其他部件:DRV1.1873万,, DRV1.1873万EVM

你(们)好

DRV1.0983万是否具有DRV1.1873万之类的电流限制功能?

DRV1.1873万的电流限制可限制电动机的电流。

这将很有帮助,因为电机速度只能由PWM控制,而不会增加电流。

我们的电动机可与DRV1.1873万EVM一起旋转,转速高达9000rpm。

但是,由于过电流保护(在3.2A时触发),它不能在DRV1.0983万下转速高达9000rpm。

您是否认为根据电机的调整,使用DRV1.0983万可将电机旋转至9000转/分?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Na Na,

    是的,DRV1.0983万具有可通过I2C接口设置的软件电流限制。  此限值可设置为低于过电流保护,因此您应该能够像DRV1.1873万那样使电机旋转。

    谢谢!

    Brian