请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 主题中讨论的其他部件:DRV1.1873万,, DRV1.1873万EVM
你(们)好
DRV1.0983万是否具有DRV1.1873万之类的电流限制功能?
DRV1.1873万的电流限制可限制电动机的电流。
这将很有帮助,因为电机速度只能由PWM控制,而不会增加电流。
我们的电动机可与DRV1.1873万EVM一起旋转,转速高达9000rpm。
但是,由于过电流保护(在3.2A时触发),它不能在DRV1.0983万下转速高达9000rpm。
您是否认为根据电机的调整,使用DRV1.0983万可将电机旋转至9000转/分?
BestRegards